请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5155工具/软件:
我正在使用 LM5155 构建一个升压电路、具有 24V 输入和 150V/LM5155 输出 500mA。 空载时、输出在 150V 时是正常的、但随着负载增加到 3k Ω、输出电压开始下降。 当负载为 300R 时、输出电压降至 100V。 如何改进电路以满足设计要求? 您能给我一些建议吗? 谢谢你




This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Zac:
感谢您使用 e2e 论坛。
您可以将填写好的 https://www.ti.com/tool/download/SNVC224 附加 到此主题吗? 这也是我们检查原理图的最高效的工作流程。
此外、请分享 VIN、Vout、CS 和 SW 引脚的示波器波形。
此致、
Mounika.