This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:输出电压变化

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551742/ucc28950-output-voltage-variation

零件号:UCC28950


工具/软件:

如何在将输出电流保持在 10A 恒定的同时、将输出电压(例如 48V 至 60V)从 390V 更改为 UCC28950?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    你能解释更多吗? 您是否需要恒流模式?

    此致

    Dushyanth