This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:软关断期间的引脚状态("软关断)

Guru**** 2515790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547313/bq76972-pin-states-during-soft-shutdown

器件型号:BQ76972


工具/软件:

你(们)好

我们正在设计一个使用 BQ76972 来监控大型 4 节串联电池包的应用。

该设计使用外部 300A 接触器来切换电池包的充电/放电电压、因此我们不使用保护 FET 驱动器、应禁用电荷泵。

我们还希望将 BQ76972 设置为在电芯欠压时自动进入 SHUTDOWN 状态。 但是、由于接触器可能处于开启状态、我们可能会进入“软关闭“状态(如参考手册第 7.5 章所述)、因为 LD 将高于阈值、直到我们可以关闭接触器(如果在检测到电池欠压时接触器打开)。

DCHG 引脚将在设计中设置为 DCHG 功能、以便在充电过压时强制接触器。

我们需要了解的是软关断状态下 DCHG 引脚的状态、以及软关断时 REG1 LDO 的状态。

我们的设计目前假设、当 BQ76972 进入软关断状态时、保护 FET 关断、这反映在 DCHG 引脚上(即使我们已禁用电荷泵 CPEN 和保护 FET FET_CTRL_EN)。

此外、我们假设 REG1 LDO 在软关断状态下关断。

这两个假设是否正确? 还是其他方式、它的行为如何?

此致

/Johan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REG1 LDO 实际上将在“软关断“期间保持导通。 一旦器件转换为 SHUTDOWN 模式、要求 LD 引脚降至 VWAKEONLD 阈值以下并且 TS2 引脚上升到 VWAKEONTS2 阈值以上、REG1 LDO 就会关闭。

    当 REG1 在软关断期间保持导通时、DCHG 引脚将继续遵循分配给它的置为有效逻辑、直到 REG1 被禁用(通过完全进入关断模式)。
    此外、DCHG 引脚的极性可在其配置寄存器 DCHG Pin Config:OPT5 中配置为高电平有效或低电平有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Gavin

    感谢您的回答。

    我在 BQ769x2 的常见问题解答页面上准确描述了软关断

     【常见问题解答】BQ76952:软关断状态是什么? 

    因此、我了解 REG1 的行为并更新了我的设计以处理它。

    但我仍要确保在 LD 保持高电平导致的软关断时将 DCHG 置为有效。

    正如我提到的、我们不会启用电荷泵和 FET 控制。

    仍然需要将 DCHG 置为有效、以便在软关断时保持运行。 因此、我的理解是、DCHG 将跟随保护 FET、并在软关断状态关闭保护 FET 时置为有效(即使我们将它们禁用)

    此假设是否正确?

    此致

    /Johan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 DCHG/DDSG 引脚配置为使用低侧 FET 驱动器、则是的、它们将遵循保护 FET 置为有效逻辑。
    有关 DCHG/DDSG 引脚正确配置的更多文档、请参阅应用手册: 使用 BQ769x2 电池监测器系列和低侧 FET 
    以下是应用手册的摘录、其中描述了 DCHG/DDSG 的正确配置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gavin

    /Johan