This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:原理图审阅

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, TPS2556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549424/hd3ss3220-schematic-review

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件: TPS2556

工具/软件:

在 USB 集线器上使用 HD3SS3220 时、是否会在没有 I2C 通信的情况下自动选择 CC 和数据?

请检查我设置的电流可承受高达 3A 电流时是否存在问题。

电路是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Woongi:

    ID 引脚连接到哪里? ID 引脚应用于通过电源开关或 SOC 控制 VBUS。 如果 VBUS 未受控制、则 CC 协商可能无法正常完成、从而导致 SS 连接在一个方向上工作或根本不工作。

    DFP 配置不需要 VBUS_DET。

    此外、我们建议对 VDD5 使用除 VBUS 之外的 5V 电压轨。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、   1. ID 只是一个上拉器。 您说它需要连接到电源开关和 SOC。 电源开关是指 IC 还是外部软件?  而不能用标准的无源器件进行控制? 并请建议使用可以控制 ID 的 IC。
    2. 5V 电压轨是什么意思? 当我说+5V 时、我指的是外部电源、这也可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Woongi:

    [quote userid=“660508" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549424/hd3ss3220-schematic-review/5963399 ID 只是一个上拉电阻器。 您说它需要连接到电源开关和 SOC。 电源开关是指 IC 还是外部软件?  而不能用标准的无源器件进行控制? 并请推荐一个可以控制 ID 的 IC。

    电源开关可以是外部开关、如  TPS2556、在 EN 引脚被拉至低电平之前不允许 VBUS 通过开关。 它还可以将 ID 引脚路由至 MCU 或 SOC 的 GPIO、读取该引脚可以确定何时需要启用或不启用 VBUS。  

    主要是 ID 引脚用于指示何时发送 VBUS。 如果 VBUS 不受 ID 引脚控制、CC 协商将失败、因此应将其用于控制开关或类似设备。 我推荐 TPS2556。

    [quote userid=“660508" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549424/hd3ss3220-schematic-review/5963399  5V 电压轨是什么意思? 当我说+5V 时、我指的是外部电源、这也可以吗?

    我只看到 VBUS_DET 和 VDD5 连接到同一电源轨。 VBUS_DET 通常应连接至 VBUS 标题并连接至端口、而 VDD5 应连接至 5V 电源。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    问题 2:

    这是否意味着 VBUS_DET 应连接到下游 VBUS、并且 VDD 应连接到 5V 电源?
    (我尝试向下游提供外部 5V 电压,因此它们位于同一条线路上。)

    此外、您还建议使用 TPS2556、但我计划使用外部 5V 输入并将输出连接到下游 VBUS。 我还计划将 ID 引脚连接到 EN。 这是个好主意吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Woongi:

    这是否意味着 VBUS_DET 应连接到下游 VBUS、VDD 应连接到 5V 电源?
    (我尝试向下游提供外部 5V 电压,因此它们位于同一条线路上。)[/报价]

    DFP 定向端口不需要 VBUS_DET。 仅 DRP/UFP 端口需要此电阻、因此除非使用其中一个端口方向、否则可以将引脚悬空。 如果您要将 HD3SS3220 用于 DRP/UFP、是的、它应连接到连接到 VBUS 引脚的线路。

    此外、您推荐了 TPS2556、但我计划使用外部 5V 输入并将输出连接到下游 VBUS。 我还计划将 ID 引脚连接到 EN。 这是个好主意吗?

    可以让 5V 输入进入 TPS2556、然后让 TPS2556 由 ID 引脚控制、以便在 ID 引脚变为低电平时启用开关。 这应该没问题。

    谢谢、

    Ryan

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以通过如上所述进行设计来进行审查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Woongi:

    如果您要路由 VBUS_DET、我建议将其路由到 TPS2556 的输出 VBUS4。 同样、DFP 配置不需要 VBUS_DET。

    我唯一的建议是确保 VDD5 具有适当的耦合电容器。 否则、我没有任何其他注释。

    谢谢、

    Ryan