Other Parts Discussed in Thread: LMG2650, UCC256402, UCC25661, LMG2640
Thread 中讨论的其他器件: UCC25661、 LMG2640、LMG2650
工具/软件:
您好:
我正在处理具有以下要求的项目:
·输入电压 (Vin):270V - 330V
·输出电压 (Vout):50V
·功率:400W
最初、我考虑了正激式转换器、但由于功率要求、我选择了 LLC 转换器以更大限度地减小电路板尺寸。 然而、LLC 转换器在宽输入范围下可能具有挑战性。
为了解决这个问题、我计划在 LLC 转换器中使用固定开关频率、并添加一个外部降压转换器进行稳压。
为了进一步减小电路板尺寸、我想将开关频率设置为约 800kHz。
问题是控制器不提供最小开关频率设置。 我想知道将最小开关频率设置为接近 700kHz 是否可行? 或者、您是否有任何可以满足我要求的建议或解决方案?