This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25640x:UCC25640x 的最小开关频率设置

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2650, UCC256402, UCC25661, LMG2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545644/ucc256402-minimum-switching-frequency-setting-for-ucc25640x

器件型号:UCC256402
Thread 中讨论的其他器件: UCC25661LMG2640、LMG2650

工具/软件:

您好:


我正在处理具有以下要求的项目:
·输入电压 (Vin):270V - 330V
·输出电压 (Vout):50V
·功率:400W


             最初、我考虑了正激式转换器、但由于功率要求、我选择了 LLC 转换器以更大限度地减小电路板尺寸。 然而、LLC 转换器在宽输入范围下可能具有挑战性。
为了解决这个问题、我计划在 LLC 转换器中使用固定开关频率、并添加一个外部降压转换器进行稳压。

为了进一步减小电路板尺寸、我想将开关频率设置为约 800kHz。

           问题是控制器不提供最小开关频率设置。 我想知道将最小开关频率设置为接近 700kHz 是否可行? 或者、您是否有任何可以满足我要求的建议或解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yathavakannan:

    大多数 LLC 控制器都经过优化、可在 100kHz 左右运行。 我们全新的 LLC UCC25661 系列是唯一一款可以接近、因为您可以将最低谐振频率设置为 700kHz。  

    希望这能回答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    您提到它可以在 700kHz 的最小谐振频率下工作、这符合我的要求。

    然而、我需要在 700kHz 至 1MHz 之间运行控制器。 UCC25661 的最大开关频率为 750kHz、低于我所需的上限。 因此、我一直认为 UCC256402 是一个替代器件。 您能否确认 UCC256402 是否能够满足我在 700kHz 至 1MHz 之间工作的要求? 或者、是否有其他我应该了解的选项或注意事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yathavahannan:

    UCC25661 的最小谐振频率为 700kHz。 最大频率完全超过 1MHz。 在设计 LLC 时、您需要设置满负载功率的最小频率。 在较轻的负载下、频率将增加。  

    否。UCC256402 无法以该快速速度运行。 UCC256612 是您的理想选择。  

    您最大的问题是、虽然更高的开关频率有助于减小磁性元件的体积、但您仍需要从变压器中散热。  

    这可以回答您的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:  

        感谢您的反馈。 我有一些关于 UCC256612 控制器的后续问题:

    1. 数据表提到了 50kHz 至 750kHz 的开关频率范围。 不过、我需要在 1MHz 下运行。 是否可以在 1MHz 下运行控制器、或者我应该了解任何限制或注意事项?

    2. 数据表还提到、两款控制器的最短栅极导通时间均为 250ns (UCC256402 和 UCC2566612)。 您能否澄清一下该值代表什么以及它如何影响控制器的运行?

          此外、我还计划使用 LMG2640 半桥 GaN FET。 此器件是否足以满足我的应用需求、或者您是否会推荐其他替代器件? 在为设计选择 GaN FET 时、我应该考虑任何具体注意事项或因素吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yathavakanna:

    数据表仅适用于满负载谐振频率。 随着负载的减少、频率变得更高。 以下是 Excel 计算器工具的示例:

    完整计算器位于此处:

    e2e.ti.com/.../UCC25661x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_Rev2.0-E2E-73025.xlsx

    公式。 最短导通时间是可能的最短栅极脉冲宽度。

    对于 GaN、有多种选择、可在效率(即 RDSon)之间实现成本平衡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:  

         该控制器的最大开关频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yathavakannan:

    达到 1.6MHz 时的电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

         根据我的理解、LMG2650 包括一个以开关节点 (SW) 为基准的额外高侧栅极输入引脚 (GDH)、该引脚允许将 UCC2566612 的 HO 引脚直接连接到 GANFET 的 GDH 引脚。

        或者、LMG2640 具有一个以地为基准的电平转换器输入高栅极引脚。 在这种情况下、我是否可以将控制器 IC 的 HS 引脚直接连接到接地端(无自举)、而不是连接开关节点 (SW)。  

    对于 450W 应用、哪一个 FET 会是更好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yathavakannan:

    是的、使用 UCC256612 时、您会将 HO 连接到 GDH 引脚。  下面介绍了如何进行我们的半桥 GaN 连接:

    LMG2650 的 AGND 与  25661 的 GND 连接、

    LMG2650 的 SW 节点连接到 25661 的 HS 节点、

    LMG 的 INL 连接到 25661 的 LO、

    LMG 的 INH 与 LMG 的 AGND 短接、

    LMG 的 GDH 与 25661 的 HO 连接

    LMG 和 UCC25661 都应使用自举电容器和二极管。

    具有较低 RDSON 的 LMG2650 可能是您的最佳选择

    450W 可能是 LMG2650 支持的优势。 另一种选择是使用两个 LMG3411。  这将是最有效的选择。