This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3825:/MR 输入引脚上的外部 0.1uF 电容器问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551210/tps3825-issues-with-an-external-0-1uf-capacitor-at-mr-input-pin

器件型号:TPS3825


工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:
我们使用的是 TPS3825-50、且只需在/MR 处使用按钮(TPS3825 包含一个 90k Ω 上拉电阻器)。 /MR 输入引脚接缝保持敏感、因为在 ESD 事件期间会发生不必要的复位。 我们决定在/MR 引脚处添加一个 0、1uF 电容器(正如许多应用手册中建议的那样)。
但遇到了一个新问题。 当我按下按钮时、/MR 信号在释放按钮后保持在 CCA 1V (/MR 处的电压不会升高 — 电容器不会被充电,内部上拉)。
如果未组装电容器、则手动复位功能会很好。 如果我添加一个串联电阻 (100R) 以及 0、1uF 电容器、则 manul RESET 可以很好地运行。
我不知道、如果我按下按钮、电容器将会短接到 GND(大的放电电流流)、但问题是否与/MR 引脚的电流/负电压或上升/下降时间有关?
感谢您的解释。
此致、Tomas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    几个有助于澄清情况的问题:

    您能否提供用于捕获示波器屏幕截图的电路原理图?

    哪些具体的应用手册建议仅在 MR 引脚上添加一个电容器以实现 ESD 保护? 一种更典型的方法是使用 TVS 二极管 提供 ESD 保护。

    谢谢、

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:
    相关阐释、请参阅原理图。  
    我们设计和制造石油工业领域的设备(加油站,自动燃油分配器和其他供加油客户使用的解决方案)。
    0.1uF 电容器和一个串联的 100R 电阻解决了我们不想要的复位(不仅在 ESD 事件发生时)。 如果只在/MR 引脚处连接一个 0.1uF 电容器、我将对此感到惊讶。
    从数据表 (TPS3825) 可以看到、“毛刺抑制“(/MR 时的最小脉冲宽度)为 1us。
    建议来自 TPS31xx (Texas Instruments):8.3.2:如果/MR 由长电缆驱动或在嘈杂的环境中使用、则在 MR 和 GND 之间连接一个 0.1-μF 电容器可提供额外的抗噪能力。 STMicroelectronics 的第二次推荐。


    谢谢、Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomas、

    感谢原理图。 我不会看到您的电路有任何明显的问题。  

    在我们进一步研究问题的同时、您能否提供一个示波器截图、其中显示了/MR 和 GND 之间有 0.1μF 电容器时的 VCC、/RESET 和/MR 引脚?

    -亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:
    请参阅下面捕获的信号。 水平刻度 20ms/DIV 与 2us/DIV(缩放)。

    Tomas