工具/软件:
尊敬的 TI 支持部门:
我们使用的是 TPS3825-50、且只需在/MR 处使用按钮(TPS3825 包含一个 90k Ω 上拉电阻器)。 /MR 输入引脚接缝保持敏感、因为在 ESD 事件期间会发生不必要的复位。 我们决定在/MR 引脚处添加一个 0、1uF 电容器(正如许多应用手册中建议的那样)。
但遇到了一个新问题。 当我按下按钮时、/MR 信号在释放按钮后保持在 CCA 1V (/MR 处的电压不会升高 — 电容器不会被充电,内部上拉)。
如果未组装电容器、则手动复位功能会很好。 如果我添加一个串联电阻 (100R) 以及 0、1uF 电容器、则 manul RESET 可以很好地运行。
我不知道、如果我按下按钮、电容器将会短接到 GND(大的放电电流流)、但问题是否与/MR 引脚的电流/负电压或上升/下降时间有关? 
感谢您的解释。
此致、Tomas。