Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ76972
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76972主题中讨论的其他器件:EV2400、
工具/软件:
大家好、我正在为 BQ76972 供电、总电池组为 48V、每个电芯为 3.0V、并通过 I2C 与 EV2400 模块进行通信。 在尝试对 BQ76972 进行编程时、我正在从外部为 REG1 供电 3.3V 电压。 我能够正确读取所有电芯电压、因此我相信我与 BQ76972 正在进行通信。 我只是尝试将 REG1 和 REG2 设置为启用、两者都是 3.3V。
我正在尝试将 REG12 设置为 0xDD、将 REG0 设置为 0x01。 这应该会启用两者、并将每个 LDO 设置为 3.3V。
但是、我会将这两个寄存器写入 BQ、并且两者都未启用。
我已将 EV2400 FW 升级到最新 (v0.32)。
我是否缺少特定步骤? 我已解封 BQ 和 SET_CFGUPDATE。
REGIN 始终保持为 3.0V。