This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:使用 EV2400 进行初始 BQ76972 编程、无 REG1 REG2 输出

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ76972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551049/bq76972-initial-bq76972-programming-using-ev2400-no-reg1-reg2-output

器件型号:BQ76972
主题中讨论的其他器件:EV2400

工具/软件:

大家好、我正在为 BQ76972 供电、总电池组为 48V、每个电芯为 3.0V、并通过 I2C 与 EV2400 模块进行通信。 在尝试对 BQ76972 进行编程时、我正在从外部为 REG1 供电 3.3V 电压。 我能够正确读取所有电芯电压、因此我相信我与 BQ76972 正在进行通信。 我只是尝试将 REG1 和 REG2 设置为启用、两者都是 3.3V。  

我正在尝试将 REG12 设置为 0xDD、将 REG0 设置为 0x01。 这应该会启用两者、并将每个 LDO 设置为 3.3V。  

但是、我会将这两个寄存器写入 BQ、并且两者都未启用。  

我已将 EV2400 FW 升级到最新 (v0.32)。  

我是否缺少特定步骤? 我已解封 BQ 和 SET_CFGUPDATE。  

REGIN 始终保持为 3.0V。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供包含 REGIN/REG1/REG2 连接的原理图来帮助调试此问题?