请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC28180工具/软件:
UCC28180( PFC IC_) :输入电压 115Vac /400 Hz, PFC 电压设置为 260Vdc , 输出功率为 60W , 获取 PF : 0.86。
如何达到 PF :0.90?
感谢您的帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、C- Wen Lai、
对于 400Hz 交流输入、PF 低的最可能原因是 EMI 滤波器中的 X 电容器过大。
在 400Hz 下、线路滤波器 X 电容器阻抗是 50Hz 线路阻抗的 1/8、因此无功电流高出 8 倍。
这种较高的无功电流会降低 PF、尤其是在实际负载电流仅为 60W 时。
电流可能也会出现一些失真、但您未提供任何波形或原理图。
如果没有这些、我最好猜测过多的 X 电容值会导致 PF 较低。
此致、
Ulrich