This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180 (PFC IC_) 如何达到 PF 0.9?

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550825/ucc28180-ucc28180-pfc-ic_-how-get-up-to-pf-0-9

部件号:UCC28180


工具/软件:

UCC28180( PFC IC_) :输入电压 115Vac /400 Hz, PFC 电压设置为 260Vdc , 输出功率为 60W , 获取 PF : 0.86。  

                    如何达到 PF  :0.90?   

             感谢您的帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不了解您的设计、就无法回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、C- Wen Lai、  

    对于 400Hz 交流输入、PF 低的最可能原因是 EMI 滤波器中的 X 电容器过大。  

    在 400Hz 下、线路滤波器 X 电容器阻抗是 50Hz 线路阻抗的 1/8、因此无功电流高出 8 倍。  
    这种较高的无功电流会降低 PF、尤其是在实际负载电流仅为 60W 时。  

    电流可能也会出现一些失真、但您未提供任何波形或原理图。
    如果没有这些、我最好猜测过多的 X 电容值会导致 PF 较低。  

    此致、
    Ulrich