主题: CSD 中讨论的其他器件、
工具/软件:

尊敬的团队:
我们使用 BQ25798 的 2 芯串联电池充电 (7.4V 1200mA)、 我们连接了 5V/2A 适配器。 BQ25798 处于默认模式、主机器件 STM32 是仅用于在器件上电时从 ADC 获取电池电压的接口。
序列 1:当器件打开且 BQ25798 正在充电时的模式序列 (REG_RST RESET (9h)->停止看门狗 计时器 (10h)->启用 ADC (2Eh)->在 2 秒计时器中读取电池电压的 ADC 值 (3bh))
序列 2:设备关闭且 BQ25798 正在充电时的主机模式序列 (REG_RST RESET (9h)->启用看门狗计时器 (10h))
问题:
1) BQ25798 处于自主模式或默认状态请注意、当我们连接(即更换 (6.65v) 电池并且我不为主机供电时、电池将以 8.4V 成功充电、并且状态 LED 将熄灭、表示充电完成。 但当我更换新电池 (6.65v) 和重新启动充电有时电池不充电,即使状态指示灯也是连续的。
2) 条件:BQ25798 在自主模式或默认模式下充电且我开启(序列 1)时 、主机检查 ADC 电池电压值并关闭(序列 2)主机、电池充电停止、但状态 LED 保持亮起。
3) 虽然继续使用上述 2 个条件 进行测试、我的 BQ25798 会损坏、并且 VSYS 显示 0V、即使我的电池电压为 8V。
4) 连接充电器或断开充电器时,默认情况下,以下引脚的实际电压是多少 (TS、ILIM_HIZ、REGN、PMID、BQ STAT 引脚 NO 1 )?
5) 还要检查原理图是否有任何修改。 还应建议我们是否需要 NTC 和 CSD。
请帮助我们解决问题。
谢谢你。
我希望您能解决我的所有问题?