This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798 不能正常工作

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25798EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550059/bq25798-bq25798-not-working-properly

器件型号:BQ25798
主题: CSD 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我们使用 BQ25798 的 2 芯串联电池充电 (7.4V 1200mA)、 我们连接了 5V/2A 适配器。 BQ25798  处于默认模式、主机器件 STM32 是仅用于在器件上电时从 ADC 获取电池电压的接口。

序列 1:当器件打开且 BQ25798 正在充电时的模式序列 (REG_RST RESET (9h)->停止看门狗 计时器 (10h)->启用 ADC (2Eh)->在 2 秒计时器中读取电池电压的 ADC 值 (3bh))

序列 2:设备关闭且 BQ25798 正在充电时的主机模式序列 (REG_RST RESET (9h)->启用看门狗计时器 (10h))

问题:

1) BQ25798 处于自主模式或默认状态请注意、当我们连接(即更换 (6.65v) 电池并且我不为主机供电时、电池将以 8.4V 成功充电、并且状态 LED 将熄灭、表示充电完成。 但当我更换新电池 (6.65v) 和重新启动充电有时电池不充电,即使状态指示灯也是连续的。   

2) 条件:BQ25798 在自主模式或默认模式下充电且我开启(序列 1)时   、主机检查 ADC 电池电压值并关闭(序列 2)主机、电池充电停止、但状态 LED 保持亮起。

3) 虽然继续使用上述 2 个条件  进行测试、我的 BQ25798 会损坏、并且 VSYS 显示 0V、即使我的电池电压为 8V。

4) 连接充电器或断开充电器时,默认情况下,以下引脚的实际电压是多少 (TS、ILIM_HIZ、REGN、PMID、BQ STAT 引脚 NO 1 )?

5) 还要检查原理图是否有任何修改。 还应建议我们是否需要 NTC 和 CSD。

请帮助我们解决问题。

谢谢你。

我希望您能解决我的所有问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niketan、

    对于 1 和 2、当发生此问题时、您是否可以回复 REG0x1B-0x27 中的状态和故障寄存器以及 REG0x0F 和 ADC?  请记住、故障寄存器在被读取后被清除。

    3) 在未通电已损坏的 IC 上、能否使用设置为电阻的 DMM 测量 SYS、BAT、SW1、SW2、PMID、 VBUS 和 REGN 的接地电阻?   

    对于 4、TS 和 ILIM_HIZ 被上拉至 REGN。  为 VBUS 供电时、REGN 应~5V。 充电模式下的 PMID= VBUS。  STAT 引脚在充电时为低电平、未充电时为高阻态、出现故障时以 1Hz 的频率闪烁。

    对于 5 个人、除了铁氧体磁珠之外、我没有看到任何明显的问题。 SYS 节点上的 F1 是否是铁氧体磁珠?  它真的只是为 500mA 评级吗? FB1 真的是 220 Ω?  如果不需要 NTC、可以通过在 REGN 和 TS 与 GND 之间使用相同大小的电阻分压器、在硬件上禁用 TS 功能。 如果您是指输入多路复用器 FET、则否

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的快速响应、

    根据您的说明、寄存器详细信息如下。

    条件 1: — 主机开启(充电器断开连接)    

    寄存器 0X1B:0x00

    寄存器 0X1C:0x00

    寄存器 0X1D: 0x01

    寄存器 0x1E: 0x00

    寄存器 0x1f: 0x00

    寄存器 0x20: 0x00

    寄存器 0x21: 0x00

    寄存器 0X22: 0x00

    寄存器 0x23: 0x00

    寄存器 0X24: 0x00

    寄存器 0X25: 0x00

    寄存器 0X26: 0x00

    寄存器 0x27: 0x00                  

    40 秒之后 REG 0X1B:值将 0x00 更 改为 0x20   

    条件 2: — 主机开启 (已连接充电器)    

    寄存器 0X1B:0x2F

    REG 0X1C:0X6A

    寄存器 0X1D: 0x01

    寄存器 0x1E: 0x00

    寄存器 0x1f: 0x00

    寄存器 0x20: 0x00

    寄存器 0x21: 0x00

    寄存器 0X22: 0x80

    寄存器 0x23: 0x00

    寄存器 0X24: 0x00

    寄存器 0X25: 0x00

    寄存器 0X26: 0x00

    寄存器 0x27: 0x00  

    条件 3.1: — 主机打开(充电器拔下时)  

    寄存器 0X1B:0x20

    寄存器 0X1C:0x00

    寄存器 0X1D: 0x01

    寄存器 0x1E: 0x00

    寄存器 0x1f: 0x00

    寄存器 0x20: 0x00

    寄存器 0x21: 0x00

    REG 0X22: 0X5F

    寄存器 0x23: 0x00

    寄存器 0X24: 0x00

    寄存器 0X25: 0x00

    寄存器 0X26: 0x00

    寄存器 0x27: 0x00  

    条件 3.2: — 主机打开(在几秒钟后拔下充电器时)  

    寄存器 0X1B:0x20

    寄存器 0X1C:0x00

    寄存器 0X1D: 0x01

    寄存器 0x1E: 0x00

    寄存器 0x1f: 0x00

    寄存器 0x20: 0x00

    寄存器 0x21: 0x00

    寄存器 0X22: 0x00

    寄存器 0x23: 0x00

    寄存器 0X24: 0x00

    寄存器 0X25: 0x00

    寄存器 0X26: 0x00

    寄存器 0x27: 0x00  

     未通电时 IC 损坏 DMM 设置为电阻以测量 SYS、BAT、SW1、SW2、PMID、 VBUS 和 REGN 接地电阻

    电阻: — 1 欧姆

    BAT: — 250 欧姆

    REGN:- 11. k Ω

    SW1: — 短路  

    SW2:短路  

    连接充电器上的主机观察到的电压   

    SYS: — 6.8V

    BAT: — 6.95V

    REGN:–5.3V

    PMID: — 5.0V

    ILIM_HIZ:–2.2V

    TS:–3.1V

    观察到的充电器上的主机电压断开


    SYS:–6.9V

    BAT:–6.9V

    REGN: — 2.73V

    PMID: — 4.17V

    ILIM_HIZ:–2.2V

    TS: — 3.13V

    对于 SYS 上的第 5 点 F1、我们添加了用于保护目的的 PTC。

    FB1 真的是 220 Ω? 它支持 220 Ω 和 2A。

    我们观察到一些情况(寄存器)

    首先、我们插入充电器注释关闭寄存器地址(充电 LED 亮起但未充电)

    寄存器 0X1B:0x0F

    REG 0X1C:0X6A

    寄存器 0X1D: 0x01

    寄存器 0x1E: 0x00

    寄存器 0x1f: 0x00

    寄存器 0x20: 0x00

    寄存器 0x21: 0x00

    寄存器 0X22: 0x00

    寄存器 0x23: 0x00

    寄存器 0X24: 0x00

    寄存器 0X25: 0x00

    寄存器 0X26: 0x00

    寄存器 0x27: 0x00  

    然后拔下充电器并再次插入充电器、然后我们观察到  

    寄存器 0X1B:0x0F

    REG 0X1C:0X6A

    寄存器 0X1D: 0x01

    寄存器 0x1E: 0x00

    寄存器 0x1f: 0x00

    寄存器 0x20: 0x00

    寄存器 0x21: 0x00

    寄存器 0X22: 0x00

    寄存器 0x23: 0X90

    寄存器 0X24: 0x40

    寄存器 0X25: 0x00

    寄存器 0X26: 0x00

    寄存器 0x27: 0x00  

    在我们再次拔下充电器并再次插上之后  

    寄存器 0X1B:0x2F

    REG 0X1C:0X6A

    寄存器 0X1D: 0x01

    寄存器 0x1E: 0x00

    寄存器 0x1f: 0x00

    寄存器 0x20: 0x00

    寄存器 0x21: 0x00

    寄存器 0X22: 0x02

    寄存器 0x23: 0x0

    寄存器 0X24: 0x40

    寄存器 0X25: 0x00

    寄存器 0X26: 0x00

    寄存器 0x27: 0x00  

    我该怎么做,因为我们没有得到相同的条件再次,我们得到不同的地址,但 LED 仍然保持在电源和电池无法充电.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niketan、

    损坏的 IC 有几个引脚短接至 GND。  其他客户已经看到、如果充满电的 4 节串联电池 (16.8V) 热插拔、则 SYS、BAT 有时 SWx 会短接至 GND。   

    关于 40s 复位、如果未禁用或没有对 WD 位进行周期写入、则 WD 计时器会将寄存器复位为默认值。

    我看不到寄存器有任何其他问题。

    您是否要使用 BQ25798EVM 进行测试?

    您是否遵循了数据表布局建议?  该器件对电路板布局布线非常敏感。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、  

    根据我的观察、当器件处于关闭状态且插入充电器时、器件会在自主充电状态下在 3 至 3.5 小时内从 6.5V 充电至 8.4V(默认)

    但是、同样的情况是、当我开启器件(主机上的 MCU)且电池充电频繁停止时、这是否是因为它进入主机模式并且永远不会返回到自主 模式?

    当主机处于计时器时、每 2 秒的间隔调用一次(ADC 使能和 ADC 读取值)、除了此寄存器外、我不更改 IC 的任何值

    我们已按如下所述在开发板链接上进行了测试

    USB-PD-CHG-EVM –01 评估板|德州仪器 TI.com

     您是否遵循了数据表布局建议?  是的、我们遵循数据表中的所有建议  

    我们只是添加了很少的电路、如上面连接的原理图 VSYS 端子 PTC 添加 (PSMF050X-2 0.5A 6V 500mA) 以实现保护。

    我们在 NTC 上添加 10k 固定电阻器 R11。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niketan、

    如果启用了 WD 计时器、并且 WD 计时器在指定时间内没有写入、则充电器会退出主机控制(将所有寄存器复位为默认值)。   

    熔断保险丝后能否重新测试?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此图来自 BQ25798 数据表。
    e2e.ti.com/.../charging-test.mp4

    在上述视频中:

    CH1-SW2 和 CH2-SW1

    当 MCU 开启并首次连接充电器时、SW1 和 SW2 正确切换、电池开始充电。 但是,如果我们断开并连接充电器第二次,那么充电将停止。
     

    此外、当我们在 MCU 关闭的情况下为电池充电时、电池会正确充电。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niketan、

    REG0x1B 至 REG0x27 以及 REG0x0F 中的 STATUS 和 FAULT 寄存器目前报告什么?

    此致、

    Jeff