请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23730工具/软件:
尊敬的团队:
输入采用具有两组输入 (30W 和 50W) 的分流器设计
其他适配器为 50W
30W 由 POE 供电
PoE 设计 Vin = 54V、Vout=12V、Iout=2.5A
能否控制输出以保持 2.5A 输出?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
输入采用具有两组输入 (30W 和 50W) 的分流器设计
其他适配器为 50W
30W 由 POE 供电
PoE 设计 Vin = 54V、Vout=12V、Iout=2.5A
能否控制输出以保持 2.5A 输出?
您好 Allen、
建议使用 TPH 和 TPL 引脚作为适配器输入或 PoE 输入的指示器。 当 SCDIS 引脚断开时、仅当 TPH 和 TPL 都为低电平时、才能启用 50W。

0-3 级或无源注入器(0 - 1 级事件):TPH = Hi-Z、TPL = Hi-Z
4 级(2 - 3 级事件):TPh = Hi-Z、TPL =低电平
5-8 级(4-5 级事件):TPH =低电平、TPL = Hi-Z
APD =高电平:TPH =低电平、TPL = 低电平
此致、
DIAN