This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:电流限制设计

Guru**** 2526610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551877/tps23730-current-limit-design

器件型号:TPS23730


工具/软件:

尊敬的团队:

输入采用具有两组输入 (30W 和 50W) 的分流器设计

其他适配器为 50W

30W 由 POE 供电

PoE 设计 Vin = 54V、Vout=12V、Iout=2.5A

能否控制输出以保持 2.5A 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    感谢您联系我们!  

    我们将查看您的问题、并在本周返回。

    此致、

    DIAN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    建议使用 TPH 和 TPL 引脚作为适配器输入或 PoE 输入的指示器。  当 SCDIS 引脚断开时、仅当 TPH 和 TPL 都为低电平时、才能启用 50W。  

    0-3 级或无源注入器(0 - 1 级事件):TPH = Hi-Z、TPL = Hi-Z

    4 级(2 - 3 级事件):TPh = Hi-Z、TPL =低电平

    5-8 级(4-5 级事件):TPH =低电平、TPL = Hi-Z

    APD =高电平:TPH =低电平、TPL = 低电平

    此致、

    DIAN