请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74720-Q1工具/软件:
您好的团队、
我在其中一个项目中使用 LM74720 作为理想二极管控制器。 我不使用外部负载断开 FET((MOSFET 的 PD 引脚)。 请查看随附的电路粗略草图、以供您参考。
有两个来源:
-
隔离式 24V 直流/直流转换器(输出连接到 MOSFET 源极)
-
24V 电池(连接到 MOSFET 漏极)
有负载连接到电池(未在草图中显示)和直流/直流转换器。 在直流/直流转换器上电之前、电池会连接到 MOSFET 漏极。 在某些情况下、电池也会热插拔至 MOSFET 的漏极。
我观察到现场有多个 IC 故障、但 MOSFET 漏极上不存在过压。 您能否查看随附的草图、并告诉我连接是否有任何问题? 所有元件均已按照 TI 建议进行选择和连接。

此致、
Raju Baddpadige