This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74720-Q1:IC 故障问题

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551568/lm74720-q1-ic-failure-issues

器件型号:LM74720-Q1


工具/软件:

您好的团队、

我在其中一个项目中使用 LM74720 作为理想二极管控制器。 我不使用外部负载断开 FET((MOSFET 的 PD 引脚)。 请查看随附的电路粗略草图、以供您参考。  

有两个来源:

  1. 隔离式 24V 直流/直流转换器(输出连接到 MOSFET 源极)

  2. 24V 电池(连接到 MOSFET 漏极)

有负载连接到电池(未在草图中显示)和直流/直流转换器。 在直流/直流转换器上电之前、电池会连接到 MOSFET 漏极。 在某些情况下、电池也会热插拔至 MOSFET 的漏极。

我观察到现场有多个 IC 故障、但 MOSFET 漏极上不存在过压。 您能否查看随附的草图、并告诉我连接是否有任何问题?  所有元件均已按照 TI 建议进行选择和连接。

此致、

Raju Baddpadige

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raju:

    我会回来的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raju:

    您是否能够找到器件在哪些条件下发生故障?

    我看到 VBATT 可热插拔、这会导致阴极侧的电压尖峰并超出绝对最大值

    此致、

    Shiven Dhir