工具/软件:
尊敬的团队:
我们使用的是 TPS53689T 多相控制器 IC。
Fusion Power Designer 软件未检测到 IC。
之前它检测到的、但现在它无法检测到。
我们检查了 Vref 的输出(引脚 40)。 电压为 0.7V、但预计为 1.5V、因此我们更换了 IC 并焊接了新的 IC。
现在、我们在 Vref 引脚上获得 1.5V 电压、但仍然没有检测到 IC。
检查地址引脚(引脚 34)上的电压、我们得到了我们使用的预期 0.6V 电压(根据数据表,RHA 为 30.1k、RLA 为 20k)。

这可能是什么原因?
谢谢、
Siddhi