This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53689T:在 Fusion 中未检测到 IC

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53689T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547587/tps53689t-ic-not-getting-detected-in-fusion

器件型号:TPS53689T


工具/软件:

尊敬的团队:

我们使用的是 TPS53689T 多相控制器 IC。  

Fusion Power Designer 软件未检测到 IC。

之前它检测到的、但现在它无法检测到。

我们检查了 Vref 的输出(引脚 40)。 电压为 0.7V、但预计为 1.5V、因此我们更换了 IC 并焊接了新的 IC。

现在、我们在 Vref 引脚上获得 1.5V 电压、但仍然没有检测到 IC。

检查地址引脚(引脚 34)上的电压、我们得到了我们使用的预期 0.6V 电压(根据数据表,RHA 为 30.1k、RLA 为 20k)。

这可能是什么原因?

谢谢、

Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个观察结果是、在 CSPIN 引脚 37 上的电压为 6.5V、引脚 38 上的电压为 12V。  

    这可能是 IC 未被检测到的原因吗?

    (仅供参考,在 2 块电路板上观察到相同问题)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:

    如电子邮件中所述、引脚 37 和 38 (VIN_CSNIN 和 CSPIN) 的电势应附近。  

    我建议您拆下 R975 和 R965、然后直接将两个销钉短接。  

    该器件可能也会损坏。  

    如果您 对 VSYS 应用感应感兴趣、请使用 TPS53689T48V。  

    此致

    Vasav  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasav:

    我们尝试短接引脚 37 和 38。 现在、我们将得到两个引脚的 12V 电压。

    但 Fusion 中仍然没有检测到 IC。

    谢谢、

    Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasav:

    我们更换了 IC 并安装了新的 IC。

    现在检测到了 IC、但 Vout 为零伏。

    我们在 ACSP8(引脚 30)和 ACSP7(引脚 29)上观察到 2.7V 电压。 对于所有其他 ACSPx 引脚、我们得到 1.5V

    我们将获得以下提到的故障。  

     

    此外、在“Monitor"选项“选项卡中、我们得到了 pH7 和 ph8 中的 81A。

    这可能是什么原因?

    谢谢、  

    Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:

    CSP 变为高电平是一个功率级故障。  

    为了进行确认、您可以禁用这两个功率级并进行检查。

    顺便说一下、它也显示了 OCL。 由于器件甚至尚未启动、而您正在达到 OCL、因此会给电路板上出现一些短的印象。 这可能是 TLVR 短路、或某些 PS 损坏。 当然,短也可能在其他地方。

    此致

    Vasav  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasav:

    我们尝试禁用 Phh 7 和 Phh 8 相。 现在我们遇到了 OVF 故障、因此我们将 OVF 固定值从 2.1V 增加到 3.1V、现在我们在 Fusion 中得到了 1.92V 的电压、如下所示、但在使用万用表进行检查时、我们得到了 2.6V 作为该电源轨、现在我们收到 OVPB_CHA 故障、TAOLOW_CHA 如下所示。

    此外、VR 也会变得非常热。

    我们检查了是否存在短路、但在电路板上未发现短路。

    这可能是什么原因?

    谢谢、

    Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:

    这是一种调试活动、需要多种测试组合。  

    首先我猜测是 TLVR 很短。 具有 Ph 7 或 8 的电感器很可能是问题所在。  

    每个阶段的电流是多少?

    此致

    Vasav  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为它已经求解。