This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16-Q1:客户应该使用哪种封装/焊盘尺寸

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552762/tps7a16-q1-which-package-pad-size-should-customer-use

器件型号:TPS7A16-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

客户注意到、7A16-Q1 的数据表中有 2 个版本的封装信息、 在绘制 PCB 时、他们应该参考哪一个? 有两个示例布局的原因是什么?

BR、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    该器件可能随附 DGN0008B 或 DGN0008C 封装型号。 如果您查看底部、则某些芯片的散热焊盘会略有不同。 目前看来、我们目前仅在固定 3.3Vout 器件上使用 DGN0008C、但这未必能在未来制造流程中得到保证。 如有疑问、DGN0008B 布局的遮罩散热焊盘开口尺寸略大、如果对散热焊盘进行过度焊接(对 DGN0008C 使用 DGN0008B 布局)、则散热焊盘的热性能可能优于对散热焊盘进行拆焊(对 DGN0008B 使用 DGN0008C 布局)。

    此致、

    Gregory Thompson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、

    感谢您提供详细信息。 我将让客户使用 DGN0008B 绘制布局、以涵盖所有两种变体。

    BR、

    制造商