请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS56637工具/软件:
尊敬的先生:
我使用 TPS56637RPAR 设计适用于智能手机的扩展坞器件、从而为 Type-C 输出生成+5V 电压、以便手机充电。 有时、如果未将电源连接到集线器件、连接的 USB 器件会产生另一个+5V、而这个+5V 将 通过输出电感器返回到 TPS56637RPAR。 坞站将开始工作。 现在我想知道,如果这种情况会损坏 TPS56637RPAR 吗? 我猜外部+5V 会返回到 TPS56637RPAR 的 SW 引脚、这会导致问题。 也许我应该添加一个二极管来控制电流的方向。
请启迪。
Samuel Yang