This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:TPS56637RPAR 具有来自输出的反向电压

Guru**** 2467000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552906/tps56637-tps56637rpar-with-a-reverse-voltage-from-output

器件型号:TPS56637


工具/软件:

尊敬的先生:

       我使用 TPS56637RPAR 设计适用于智能手机的扩展坞器件、从而为 Type-C 输出生成+5V 电压、以便手机充电。 有时、如果未将电源连接到集线器件、连接的 USB 器件会产生另一个+5V、而这个+5V 将 通过输出电感器返回到 TPS56637RPAR。 坞站将开始工作。 现在我想知道,如果这种情况会损坏  TPS56637RPAR 吗? 我猜外部+5V 会返回到 TPS56637RPAR 的 SW 引脚、这会导致问题。 也许我应该添加一个二极管来控制电流的方向。

请启迪。

Samuel Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、

    尽管降压转换器的输出端存在 5V 电压、但我们不会看到任何问题。

    不过、如果要避免反向电压/电流保护、请使用 Texas Instruments 负载开关而不是二极管、以降低功率损耗。

    此致

    Rupayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rupayan:

                感谢您发送编修。 我来查看您提到的负载开关。

    非常感谢!