This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7733B:关于在 SENSE 引脚上添加分压电阻器(电路查看请求)

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3760, TPS3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552671/tl7733b-regarding-adding-a-voltage-divider-resistor-to-the-sense-pin-circuit-review-request

部件号:TL7733B
主题中讨论的其他器件:TPS3760TPS3842

工具/软件:

请检查电路。

之所以包含 sensepin 分压电阻器、是因为我希望 在 VS=8V 时将 VT 设置为 3V。

CT 为 15uF、我预计 td=390ms。

/RESET 上拉电压设置为来自单独电源的 3.3V、因为 12V 会超过另一个器件的额定电压。  是否存在从 12V 回流到 3.3V 的风险?

另外、理解 7733B 不需要与 CT 串联的 Rt 是正确的吗?