Other Parts Discussed in Thread: TPS3760, TPS3842
主题中讨论的其他器件:TPS3760、 TPS3842
工具/软件:
请检查电路。
之所以包含 sensepin 分压电阻器、是因为我希望 在 VS=8V 时将 VT 设置为 3V。
CT 为 15uF、我预计 td=390ms。
/RESET 上拉电压设置为来自单独电源的 3.3V、因为 12V 会超过另一个器件的额定电压。 是否存在从 12V 回流到 3.3V 的风险?
另外、理解 7733B 不需要与 CT 串联的 Rt 是正确的吗?