请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z746主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、
工具/软件:
感谢您的关注。 您能帮 我解决 HOCC 问题吗? 非常感谢。
HOCC 检测,设置 IC 保护值:6A/50mS ;充电直流电源电压 8V/8A;更安全的 HOCC 保护, IC 变热,无通信。
有时、芯片在 上电复位后可以恢复正常运行、而在其他时候则会发生故障、并且 DSG 引脚电压会损失、而 bqstudio 显示 DSG FET 正常开启。