This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:在 HOCC、bq27z746 变热后、DSG/CHG 引脚降至 1V 左右、无通信

Guru**** 2467000 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551075/bq27z746-after-hocc-bq27z746-get-really-hot-dsg-chg-pin-drop-to-around-1v-no-communication

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具/软件:

感谢您的关注。 您能帮 我解决 HOCC 问题吗? 非常感谢。

HOCC 检测,设置 IC 保护值:6A/50mS ;充电直流电源电压 8V/8A;更安全的 HOCC 保护, IC 变热,无通信。

有时、芯片在 上电复位后可以恢复正常运行、而在其他时候则会发生故障、并且 DSG 引脚电压会损失、而 bqstudio 显示 DSG FET 正常开启。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在 Hello 中、

    您的问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。 在此期间、您是否可以附加与此项目关联的.log 和.gg 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注、希望进一步分析 e2e.ti.com/.../20250811.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    充电时 8V 和 8A 似乎很高。 这可能会超出您的 FET 规格。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq27z746 在没有 DSG 引脚输出电压的情况下断开,更换新芯片并焊接到原来的位置后, DSG 引脚电压是正常的。是否有任何问题,我使用反向充电保护电路?原因当我移除 Q102,8V/8A 时,反向充电测试失败,保护延迟时间更长。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我不知道 RCP 电路有任何问题。  

    此致、  

    Jonny。