工具/软件:
您好、
我们目前正在使用 UCC29002 评估并联电源配置、我们可以观察到启动后不稳定的电流共享、这是由于负载电流在模块之间没有正确平衡。
根据数据表和应用手册、我们知道 UCC29002 会在以下条件下进入定义的启动模式:
-
当 V_CSO < 0.8 ×V_LS 时
-
在此模式下、ADJ 引脚被强制为 3V 以吸收最大调节电流
-
LS 总线驱动器通过断开开关断开
我们怀疑这种行为会导致输出电压上升得太快、从而可能导致过度补偿。 因此、V_CSO 和 V_LS 之间的差值可能会振荡、并且电流环路无法稳定。
相比之下、当我们将 UCC29002 替换为同一电路板上的 UCC29002-1 时、电流共享更加稳定、并且没有观察到这种振荡。
我们感谢您在以下方面提供指导:
-
是否曾有任何关于重复进入 UCC29002 启动模式所导致的不稳定的报告或已知问题?
-
启动模式阈值 (V_CSO < 0.8 ×V_LS) 附近的波动是否可能阻止正确启动电流共享控制?
-
在启动期间的稳定性至关重要的情况下、TI 是否建议将 UCC29002 替换为 UCC29002-1?
我们感谢您的支持并期待您的建议。
此致、
Conor