This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:使用 UCC29002 启动后的电流共享不稳定性

Guru**** 2467810 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550206/ucc29002-current-sharing-instability-after-startup-with-ucc29002

部件号:UCC29002


工具/软件:

您好、

我们目前正在使用 UCC29002 评估并联电源配置、我们可以观察到启动后不稳定的电流共享、这是由于负载电流在模块之间没有正确平衡。

根据数据表和应用手册、我们知道 UCC29002 会在以下条件下进入定义的启动模式:

  • 当 V_CSO < 0.8 ×V_LS 时

  • 在此模式下、ADJ 引脚被强制为 3V 以吸收最大调节电流

  • LS 总线驱动器通过断开开关断开

我们怀疑这种行为会导致输出电压上升得太快、从而可能导致过度补偿。 因此、V_CSO 和 V_LS 之间的差值可能会振荡、并且电流环路无法稳定。

相比之下、当我们将 UCC29002 替换为同一电路板上的 UCC29002-1 时、电流共享更加稳定、并且没有观察到这种振荡。

我们感谢您在以下方面提供指导:

  1. 是否曾有任何关于重复进入 UCC29002 启动模式所导致的不稳定的报告或已知问题?

  2. 启动模式阈值 (V_CSO < 0.8 ×V_LS) 附近的波动是否可能阻止正确启动电流共享控制?

  3. 在启动期间的稳定性至关重要的情况下、TI 是否建议将 UCC29002 替换为 UCC29002-1?

我们感谢您的支持并期待您的建议。

此致、
Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在下周回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor、  

    1.我听说过启动时的电流共享不稳定,变化很大,但最终趋于稳定的情况。  我没有听说这种启动导致持续振荡、但这并不意味着没有发生。  

    2、 是的、Vcso 和 VLS 的这种波动可能会导致不稳定、但电流环路交叉频率也可能未设置得足够低于电压环路交叉频率。

    3. 是的、在启动稳定性至关重要的情况下、我建议使用 UCC29002-1 来代替 UCC29002。  

    此致、
    Ulrich