This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56A37:MODE 引脚电阻容差

Guru**** 2508575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56A37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552210/tps56a37-mode-pin-resistor-tolerance

器件型号:TPS56A37


工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户正在考虑使用 TPS56A37、并正在查看其应用电路设置。
TPS56A37 的 MODE 引脚是内部固定开关频率设置引脚、TI 建议将 1% 52.3k 电阻连接到 AGND。

然而、 1% 52.3k 电阻器非常严格。 我们想了解为什么 需要 1% 52.3k 电阻器。
尽管 TPS56A37 是 500kHz 的固定开关频率、但如果模式电阻容差变得更宽(例如 5%)、开关频率精度也会变得更宽吗?
我们想了解模式电阻器容差与开关频率精度之间的关系。

此致、

二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将在本周至下周之间对此作出回应。

    谢谢您、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi:

    TI 强烈建议将 52.3k Ω 1%电阻用于将此模式引脚连接到 AGND。 它用于检测模式并在上电期间锁存 500kHz FSW。 使用建议值以外的某个值可能会导致检测失败、操作错误等 该电阻器对于在 500kHz Fsw 下运行至关重要。 建议保持在该范围内以确保运行。

    希望这有助于解决您的问题。

    谢谢您、

    Calan