This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25308:BQ25308 在连接到 AC/DC 壁式适配器 12V 充电器时出现故障。

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548230/bq25308-bq25308-fails-when-connected-to-ac-dc-wall-adapter-12v-charger

器件型号:BQ25308


工具/软件:

您好、

我制作了 BQ25308 充电器、用于 2.6A 充电电流下的 1 节锂离子电池。 它适用于通过台式电源进行测试。 但当它连接到通用 AC/DC 12 伏 2A 壁式适配器(如用于 WiFi 调制解调器的适配器)时、充电器已多次出现故障。  它的指示灯也停止。 当我更换 IC 时、使用台式电源进行测试时、电路会再次工作。 请告诉我导致此问题的原因和缓解步骤。 我附上了充电电路的原理图和布局以及通用充电器图像。 这是作为客户手中的设备的紧急情况。

注意:我注意到、当 AC/DC 连接到 IC 时打开它时、发生了此故障。 这可能是由于 AC/DC 转换器启动时的电压尖峰造成的?  

此致、
Rasool


e2e.ti.com/.../Charger-layout.pdfe2e.ti.com/.../ibom.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mohammad、 我可以看到、与我们建议原理图不同的唯一变化是 VBUS 上的 10uF 电容器。 我们通常建议使用 2.2uF、并且任何额外的电容都应放置在 PMID 上。 但是、这不太可能是导致该问题的原因。

    您能否在插入适配器时捕获 VBUS 和 VSYS 电压的波形? 我还会咨询我的一些同事、看看他们是否遇到过这些类型的适配器的问题、但我个人没有。

    该器件应可耐受 VBUS 引脚上的 28V 电压、因此它必须具有很大的尖峰、但如果是这种情况、我建议添加一些类型的保护、例如 TVS 二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Samuel 的答复。 今天上午我就这个问题咨询了一位工程师。 我有一个现成的齐纳二极管 (1SMB5929BT3G)、因此我将其放置在原理图中的 IC 输入端。 这是他不得不说的:

    “我认为这不是过电压问题。 芯片可以处理 28V。 我猜最好是两个转换器之间的竞态条件。 当交流/直流电压尚未上升时、电池充电器以 2.6A 的输出电流导通、达到交流/直流转换器的电流限值(关闭)、长电缆会产生较大的负电压瞬变、该瞬变将通过 BQ25308 的 ESD 保护结构损坏电池充电器并在芯片内部造成永久短路。 您放置的齐纳二极管未在正向方向上表征、我检查的其他齐纳二极管具有高正向电流压降。 我建议在齐纳二极管上并联一个高电流肖特基二极管、以便在出现反向电压时旁路 BQ25308 内部 ESD 结构。“

    目前、我无法访问现场的交流/直流电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不过、这肯定是个问题、假设电芯电压为~3.6V、充电电流为 2.6A、可能消耗的电流小于 1 安培。 此外、如果电压源开始崩溃、充电器具有 VINDPM 功能、可限制充电电流以防止电压源崩溃、这在 更便宜、高阻抗的长电缆中特别有用。  数据表的第 9.3.4.1.2 节对此进行了概述。 如果适配器由于保护电路而只是关断、VINDPM 将不起作用、但如果由于汲取过大而“崩溃“、VINDPM 应该会阻止这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们说 AC/DC 在 12V 时正常、但充电已停止。 目前、我只能更换 IC、并连接已打开的 AC/DC 进行充电。 我已经进行了测试、这样我认为 IC 不会遇到任何启动瞬变。  

    除了 ESD 并在 Vbus 恢复到 2.2uF 外、您是否建议任何其他改进/预防措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在没有什么特别的建议、最好的办法是捕获一些波形、以及适配器插入时的波形。 如果您想发送器件的 PCB 布局、我也可以查看该布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 PCB 布局的附件。
    e2e.ti.com/.../1205.Charger-layout.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mohammad、我没有看到任何明显的问题、尽管从这些原始输出中很难看出很多、尤其是没有部件标识。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里。 所有布线都位于第一层和下面的实心 GND。 所有过孔均接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布线看起来不错、当芯片使用 12V 适配器油炸时、任何引脚对(VBUS 和 GND、或者 VSYS 和接地)之间是否会发生意外短路 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、Vbus 至 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mohammad、在我看来、最可能导致 VBUS 上发生大电压瞬变的原因是您是否使用过任何其他类型的适配器或仅使用一个适配器进行过此尝试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     

    有一段时间没有更新。 螺纹被视为已解析且已闭合。

     

    谢谢、

     

    Ning