工具/软件:
您好、
我制作了 BQ25308 充电器、用于 2.6A 充电电流下的 1 节锂离子电池。 它适用于通过台式电源进行测试。 但当它连接到通用 AC/DC 12 伏 2A 壁式适配器(如用于 WiFi 调制解调器的适配器)时、充电器已多次出现故障。 它的指示灯也停止。 当我更换 IC 时、使用台式电源进行测试时、电路会再次工作。 请告诉我导致此问题的原因和缓解步骤。 我附上了充电电路的原理图和布局以及通用充电器图像。 这是作为客户手中的设备的紧急情况。
注意:我注意到、当 AC/DC 连接到 IC 时打开它时、发生了此故障。 这可能是由于 AC/DC 转换器启动时的电压尖峰造成的?
此致、
Rasool 
e2e.ti.com/.../Charger-layout.pdfe2e.ti.com/.../ibom.html