请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS26744E-Q1工具/软件:
设计 PD 源。
采用 AVS 时、更喜欢 240W。
我 发现 TPS26744 似乎正是我需要的。
我想要一个无需 MCU 即可控制 DC/DC 转换器的 PD 源控制器。
几个问题:
- TPS26744 何时上市? 我可以订购预量产吗? 何时?
- EVM 何时可用?
-市场上是否有类似的芯片,即控制 DC/DC 的 USB 源控制器? 不必是汽车、可以是单端口、仅 USB。 更喜欢 240W PPS/EPR、但可以接受其他 AVS 选项。 未指定输入电压。
-是否涉及任何编程或它是即插即用? 据我所知、这里有一个 GUI。 如何在没有 MCU/外部 EEPROM 的情况下上传设置?
谢谢。