This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26744E-Q1:是否有可用且兼容的芯片?

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553510/tps26744e-q1-availability-and-compatible-chips

器件型号:TPS26744E-Q1


工具/软件:

设计 PD 源。

采用 AVS 时、更喜欢 240W。

我 发现 TPS26744 似乎正是我需要的。

我想要一个无需 MCU 即可控制 DC/DC 转换器的 PD 源控制器。

几个问题:

- TPS26744 何时上市? 我可以订购预量产吗? 何时?

- EVM 何时可用?

-市场上是否有类似的芯片,即控制 DC/DC 的 USB 源控制器?  不必是汽车、可以是单端口、仅 USB。 更喜欢 240W PPS/EPR、但可以接受其他 AVS 选项。   未指定输入电压。

-是否涉及任何编程或它是即插即用? 据我所知、这里有一个 GUI。 如何在没有 MCU/外部 EEPROM 的情况下上传设置?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    感谢您的联系。  我会就您的问题向您发送电子邮件。

    此致、

    James