This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25830A-Q1:原理图审阅

Guru**** 2468030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25830A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553026/tps25830a-q1-schematic-review

器件型号:TPS25830A-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

请帮助 您查看 TPS25830AQWRHBRQ1 原理图。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的车文叶:

    请参阅下面随附的 TPS25830A-Q1 检查清单。 请参阅 “TPS2583xA-Q1"选项“选项卡上的检查清单。 然后审核每一项、并相应填写 F 和 G 列。 当您完成此检查清单并在此处提供已保存的副本后、我可以查看您的原理图并提供反馈。

    e2e.ti.com/.../TPS2583xA_2D00_Q1_5F00_HardwareDesignChecklist.xlsx

    谢谢、此致、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong、

    Pleexer 按以下方式参考检查清单、谢谢。

    e2e.ti.com/.../TPS2583xA_2D00_Q1_5F00_HardwareDesignChecklist_5F00_0814.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的车文:

    感谢您提供检查清单。 我将在明天的一天结束前提供反馈。

    此致、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的车文:

    再次感谢您提供检查清单。 我检查了原理图、 请查看下面的反馈:

    1.我没有看到 AGND 和 PGND 有两个独特的接地符号。 AGND 和 PGND 必须隔离并使用 AGND 引脚附近的单点接地进行连接。 这样一来、PGND 的噪声不会被引入到连接到 AGND 的引脚。 请参阅以下示例。

    2.确保 IN、VCC 电容器连接到 PGND

    3.确保 R13、R85 连接到 AGND

    4.如果这是一个评估板、建议在 BOOT 引脚上增加一个 0 Ω 的电阻、以便提供启动电阻

    5、降压稳压器的高侧峰值电流限制为 8A ,因此电感器的饱和电流必须大于 8A。 请参阅 数据表中的第 11.2.2.3 节 、并确保选择了正确的电感值。  

    6.确保 C101 连接到 AGND

    7.确保 C94~C98 连接到 PGND

    8.确保 R260、R262 和 R263 连接到 AGND

    9.确保 C104 连接到 AGND 并且靠近总线引脚放置

    10.我看到降压平均电流限制设计已实现、因此 R93 必须是 100Ω 0805 电阻器。

    BR、

    Seong