This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3430-Q1:特殊应用

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3430-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553214/tps3430-q1-special-application

器件型号:TPS3430-Q1


工具/软件:

大家好、

    我们在设计中使用 TPS3430-Q1、我们需要将看门狗复位、这张图所示的设计。 没关系吗?  

当 VDD1 和 VDD2 为低电平时、WDO 为高电平、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:

    当电源电压低于 VDD (min)= 1.6V 时、WDO 将处于高阻抗状态。  

    在原理图中、WDO 会被上拉至与 VDD 相同的 VCC、因此如果 VDD 为低 电平、WDO 将处于相同的低电平。

    如果您希望在 VDD 为低电平时将 WDO 网设为高电平、则需要将 WDO 上拉至已在 VDD 为低电平时通电的单独电源轨。  

    谢谢、
    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

      感谢您的反馈、是的、 我将使用 单独的电源轨。  

      您可以看到 VCC 和 VDD 之间有一个电阻器 (100Ω)、TPS3430-Q1 能否正常工作?  可以使用的最大电阻是多少(?Ω)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:

    假设 MOSFET 的漏电流很小、则无需担心 VDD 上有一个 100 Ω 的电阻器。 此器件正常运行时的电源电流最大值为 19uA、假设 VDD (min)= 1.6V、1.6V/100 Ω=~μ A 16mA 或更高、则将提供给 VDD。

    谢谢、
    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua、ñ a

       在我的 设计中、我要复位 TPS3430-Q1、因此我将使 MOSFET 开启/关闭以复位 TPS3430-Q1、因此需要使用一个串联电阻器。  该器件正常运行所需的电源电流最大值为 19uA、因此我认为串联一个 100Ω 或更大的电阻器可以正常工作、TPS3430-Q1 可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:

    应该没有问题、TPS3430-Q1 可以正常工作。 但是、如果您希望具有看门狗的启用/禁用功能、这是一种新设计、我建议使用 TPS3436-Q1 该器件具有一个内置看门狗使能引脚、可以消除对外部 FET 的需求。

    我 发送了一封电子邮件、以便在此处获取更多详细信息。

    谢谢、
    Joshua