工具/软件:
大家好、
我们在设计中使用 TPS3430-Q1、我们需要将看门狗复位、这张图所示的设计。 没关系吗?
当 VDD1 和 VDD2 为低电平时、WDO 为高电平、对吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
大家好、
我们在设计中使用 TPS3430-Q1、我们需要将看门狗复位、这张图所示的设计。 没关系吗?
当 VDD1 和 VDD2 为低电平时、WDO 为高电平、对吗?

尊敬的 Li:
应该没有问题、TPS3430-Q1 可以正常工作。 但是、如果您希望具有看门狗的启用/禁用功能、这是一种新设计、我建议使用 TPS3436-Q1 该器件具有一个内置看门狗使能引脚、可以消除对外部 FET 的需求。
我 发送了一封电子邮件、以便在此处获取更多详细信息。
谢谢、
Joshua