Other Parts Discussed in Thread: TPS922051, TPS922050
主题中讨论的其他器件: TPS922050
工具/软件:
我希望 以低电流通过电池电源与 TPS922051 搭配使用一串 2 个 IR LED。
电池寿命对于这种应用非常重要。 预期电池电压范围为 6V 至 8.4V。 此电流下的 LED 电压为 3.66V。
我只需要在 20mA 处运行 LED — 该芯片是否适合如此低的输出电流?
按照设计过程操作时、得到的电感约为 870uH、而设计示例使用 2A 输出电流并计算出 33uH 中的电感。
使用如此大的电感器是否存在问题? 这将如何影响效率 和稳定性? 我的补偿元件是否需要因此而更改?
如果调光设置为 0、则最小输出电流是多少? 什么是静态电流?