This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922051:LED 驱动器在低输出电流问题下

Guru**** 2813965 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922051, TPS922050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552623/tps922051-led-driver-at-low-output-current-questions

器件型号:TPS922051
主题中讨论的其他器件: TPS922050

工具/软件:

我希望 以低电流通过电池电源与 TPS922051 搭配使用一串 2 个 IR LED。

电池寿命对于这种应用非常重要。 预期电池电压范围为 6V 至 8.4V。 此电流下的 LED 电压为 3.66V。

我只需要在 20mA 处运行 LED — 该芯片是否适合如此低的输出电流?

按照设计过程操作时、得到的电感约为 870uH、而设计示例使用 2A 输出电流并计算出 33uH 中的电感。

使用如此大的电感器是否存在问题? 这将如何影响效率 和稳定性? 我的补偿元件是否需要因此而更改?

如果调光设置为 0、则最小输出电流是多少? 什么是静态电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我今天不在办公室,一旦回到办公室,就会回到你身边。 感谢您的理解!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是的、TPS922050 可以支持此类低输出电流。 是的、对于这种低输出电流应用、如果正确选择 K、则可以获得 870uH 的大电感。 对于其他补偿元件、它们可以保持与数据表和用户指南建议的相同。 顺便说一下、如果您想改善总解决方案尺寸、也可以参阅 【常见问题解答】TPS922051:支持低输出电流的设计注意事项

    我是否可以知道什么是终端设备?这里是如何使用 TPS922051 的?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、并推荐我查看常见问题解答。 我讨论该应用的不仅仅是说、在两次电池充电之间、我们需要以低电流运行一些 LED 超过 2 周