工具/软件:
我有以下原理图 
当输入电压 (BATT) 小于 2.6V 且 VOUT (<1mA) 上有小负载时、它将在输入侧拉 16 至 17ma 的电流。
当输入电压大于 2.7V 且 VOUT 上有小负载时、汲取的电流降至 1mA 以下
当输入电压低于 2.6 且输出端未连接任何元件时、输入侧的电流小于 1mA。
出于某种原因、当连接小负载时、它会在低于 2.6V 的低电压下使用过多电流!!
这是预料之中的吗? 我无法在数据表中阅读有关此内容的任何内容
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我有以下原理图 
当输入电压 (BATT) 小于 2.6V 且 VOUT (<1mA) 上有小负载时、它将在输入侧拉 16 至 17ma 的电流。
当输入电压大于 2.7V 且 VOUT 上有小负载时、汲取的电流降至 1mA 以下
当输入电压低于 2.6 且输出端未连接任何元件时、输入侧的电流小于 1mA。
出于某种原因、当连接小负载时、它会在低于 2.6V 的低电压下使用过多电流!!
这是预料之中的吗? 我无法在数据表中阅读有关此内容的任何内容
我只能测量电源发生器的电流。 因此、当我绕过 TPS613221 时、当使用软件关断所有模块时、会看到电流为零 mA。
当我在 TPS613221 之前施加电压、且电压高于 2.7V 时、便会看到相同的行为。
只有当我在 TPS613221 之前增加小于 2.6V 时、才会看到 16ma 至 17ma 的睡眠电流。 如果在 TPS613221 之后添加小于 2.6V、则正常 0mA
当我提到 1mA 时、我指的是小于 1mA。 MSP430 正在使用某个器件、但我无法进行测量
效率曲线对我来说毫无意义。 或者、也许有一些我不理解的东西