This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS613221AEVM:TPS613221A 在低电压下使用更多的休眠电流

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553118/tps613221aevm-tps613221a-using-more-resting-current-at-low-voltage

器件型号:TPS613221AEVM


工具/软件:

我有以下原理图


当输入电压 (BATT) 小于 2.6V 且 VOUT (<1mA) 上有小负载时、它将在输入侧拉 16 至 17ma 的电流。

当输入电压大于 2.7V 且 VOUT 上有小负载时、汲取的电流降至 1mA 以下

当输入电压低于 2.6 且输出端未连接任何元件时、输入侧的电流小于 1mA。

出于某种原因、当连接小负载时、它会在低于 2.6V 的低电压下使用过多电流!!  

这是预料之中的吗? 我无法在数据表中阅读有关此内容的任何内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您确定负载电流确实是 1mA 吗? 您可以参考效率曲线以供参考。 输入电流应为 1mA 1.41mA 约。 请测量 Vout 和电感器电流以查看器件是否正常工作。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只能测量电源发生器的电流。 因此、当我绕过 TPS613221 时、当使用软件关断所有模块时、会看到电流为零 mA。  
    当我在 TPS613221 之前施加电压、且电压高于 2.7V 时、便会看到相同的行为。

    只有当我在 TPS613221 之前增加小于 2.6V 时、才会看到 16ma 至 17ma 的睡眠电流。 如果在 TPS613221 之后添加小于 2.6V、则正常 0mA  

    当我提到 1mA 时、我指的是小于 1mA。  MSP430 正在使用某个器件、但我无法进行测量

    效率曲线对我来说毫无意义。 或者、也许有一些我不理解的东西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我怀疑 TPS613221(例如 MSP430)之后的负载远高于 1mA。