Thread 中讨论的其他器件:TPSM83100、 TPSM81033、TPSM83102、 TPS61299、 TPS62913、 TPSM81299
工具/软件:
尊敬的所有人:
我们正在寻找一个升压 DC/DC 转换器或模块、能够在最大电流消耗低于 100mA (~ 90mA) 时从 3.3V 升压至 3.75V
电源将用于模拟轨、因此我们希望实现最小的噪声。
噪声密度 (V/Hz0.5) 线
从 1.E+00 (Hz) 到 1.E+04 (Hz)->从 3.E-05 (V/Hz0.5) 下降 到 3.E-07 (V/Hz0.5) [–10dB/十倍频程]
从 1.E+04 (Hz) 到 1.E+06 (Hz)-> 3.E-07 (V/Hz0.5)
从 1.E+06 (Hz) 到 1.E+08 (Hz)->从 3.E-07 (V/Hz0.5) 下降 到 3.E-09 (V/Hz0.5) [–20dB/十倍频程]
请您能否提出符合标准的出色转换器(例如 TLV61290 或任何其他)或模块(例如 TPSM83100、TPSM81033、TPSM83102 或任何其他)?
请注意、主要因素是纹波/噪声->小尺寸->效率。
此外、对于此应用、您是否会考虑使用电荷泵?
此致、
D.