This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61290:以超低纹波进行升压

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM83100, TLV61290, TPSM81033, TPSM83102, TPS61299, TPS62913, TPSM81299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552817/tlv61290-boost-with-lowest-ripple

器件型号:TLV61290
Thread 中讨论的其他器件:TPSM83100TPSM81033、TPSM83102TPS61299TPS62913TPSM81299

工具/软件:

尊敬的所有人:

我们正在寻找一个升压 DC/DC 转换器或模块、能够在最大电流消耗低于 100mA (~ 90mA) 时从 3.3V 升压至 3.75V

电源将用于模拟轨、因此我们希望实现最小的噪声。

噪声密度 (V/Hz0.5) 线

从 1.E+00 (Hz) 到 1.E+04 (Hz)->从 3.E-05  (V/Hz0.5) 下降 到 3.E-07  (V/Hz0.5) [–10dB/十倍频程]

从 1.E+04 (Hz) 到 1.E+06 (Hz)-> 3.E-07 (V/Hz0.5)   

从 1.E+06 (Hz) 到 1.E+08 (Hz)->从 3.E-07 (V/Hz0.5) 下降  到 3.E-09 (V/Hz0.5) [–20dB/十倍频程]

请您能否提出符合标准的出色转换器(例如 TLV61290 或任何其他)或模块(例如 TPSM83100、TPSM81033、TPSM83102 或任何其他)?

请注意、主要因素是纹波/噪声->小尺寸->效率。

此外、对于此应用、您是否会考虑使用电荷泵?

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 d、

    TPS61299 谐振 100mA 负载约为 10mV、客户是否可以接受这一点?

    否则、预期效率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nini:

    我们是客户、我们将对此进行调查。

    问题:

    a) 如何比较 10mV 纹波与 噪声密度 (V/Hz0.5)

    b) 您是否有一些应用不知道如何使用额外的 Vout 滤波器、我们可以实现升压转换器稳定性方面更好的噪声性能?

    c) 此器件需要外部电感器、TI 产品系列中任何具有集成电感器的器件是否接近 TPS61299 的噪声性能 ?

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 d、

    我不得不说、我不知道如何将 10mV 与 V/Hz^0.5 进行比较。

    您可以参考 TPS62913 添加 LC 滤波器以降低噪声。

    建议使用 TPSM81299 模块、其性能与 TPS61299 类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nini:

    我认为 10mV 可能太大、我们需要使用无源滤波器或第二级 LDO 对其进行滤波。

    系统集成商必须确保 AVDD 上的噪声密度低于下图中定义的限值


    我们有 噪声密度与频率曲线、并希望将其与纹波 (10mV) 相关联。 是 10mV RMS 还是 Vpp?

    我认为、 我们需要对整个频率范围内的噪声密度进行积分以获得 RMS 电压、然后将该 RMS 与纹波进行比较。

    你认为这是正确的方式吗?

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 d、

    在大约 3MHz 时、10mV 为 Vpp。

    您的方式是合理的。 您的设计中更好地包含 LDO、以更大限度地降低 PSRR。