工具/软件:
您好的团队、
我希望防止在输入 PD 适配器以外的电源时给 5V 电源通电。
我已经使用 EVM 尝试了所有操作、但即使使用非 PD 适配器、也会为 5V 通电。
您能告诉我可以使用哪些设置来防止这种情况吗?
此致、
Ryu。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ryu、
例如、如果我向 PD 适配器发送+5V 输入命令并从适配器接收+4.25V 输入、它是否会通过 Vbus?
我认为 TPS25751 不会监控电压、但我想确认是否可以通过此类适配器传递电压。
我需要仔细检查并查看、TPS25751 具有约~3.8V 的 VBUS UVLO 阈值、并监控 VBUS 的高电平和低电平转换。

根据 USB Type-C 规范、VBUS 下限阈值取决于所消耗的负载(如果负载消耗约为~2A、则 4.25V 是可以接受的):

在您描述的场景中、适配器可以处理多大的功率/电流?
谢谢。此致、
Raymond Lin
尊敬的柳山:
对延迟的响应表示道歉、您可以在 USB Type-C 规范中找到图 4-40。 以下是下载规范的链接: https://usb.org/document-library/usb-type-cr-cable-and-connector-specification-release-24
在 PD 规范中、5V VBUS 容限范围 (vSafe5V) 如下所示、您可以在此处找到链接的文档: https://usb.org/document-library/usb-power-delivery


谢谢。此致、
Raymond Lin