This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143:当 Vin 高于特定电平时触发断续模式电流限制 (RES)

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25143, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532114/lm25143-hiccup-mode-current-limiting-res-triggered-when-vin-above-certain-level

零件号:LM25143
主题: INA226 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在使用 LM25143 将 12~24V 转换为 0.88V、Iout 60A、以便为 Xilinx SoC 供电。
但现在我看到 触发了断续模式电流限制 (RES)、在运行时 Vout 停止~10ms
我将测试板连接到直流负载、看到此症状受 Vin 电平影响、Vin 越高更容易触发。

有什么可以优化设计的吗?

谢谢、
Alex

e2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_5143_2D00_Q1-quickstart-design-tool-_2D00_–0p88V_5F00_60A_5F00_design-1_2500_.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    如果将电感增加到每相约 2uH、这会解决您的设计问题吗? 您能否分享正在使用的电感器的 p/n?

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您的答复。

    替换电感器会相当困难... 由于我的电路板尺寸...

    1/电流电感器 P/N “IHLP5050FDERR10M01"</s>“

    2 如果将引脚“RES"短“短接至“VDDA"以“以禁用断续模式保护、那么最坏的情况是什么?

    3 我在数据表中找到了以下说明...
    我是否还需要更改 fsw?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    是的、0.8V/24V 是一个陡峭的转换比。 您遇到的问题似乎是器件的 MIN_Ton。 是的、您可能需要将 fsw 10-20kHz 降至 eq 8 提供的值。 但是、这将需要更高的 COUT 和 L 要求、尤其是在 Xilinx 器件有严格纹波要求的情况下。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    由于设备限制、我只能更改电路板上的 Cap 和 RES 值。

    在我的第一次尝试中、我将 fsw 调谐到 560kHz 并更改为压缩电路为相应值(附件表中的详细值)  
    插接至直流负载后、我可以看到在触发海马之前消耗更多电流的改进。

    有什么想法我应该改变哪一部分?

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_5143_2D00_Q1-quickstart-design-tool-_2D00_–0p88V_5F00_60A_5F00_design-1-_2D00_-560kHz.xlsm</s>–560

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    只需降低 fsw、升高 C 并更改补偿值即可实现。

    我看了一下新的 Excel。 我的反馈是、您也可以降低所需的交叉频率(经验法则是将其设置为 1/10fsw)。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您的建议。
    我快速比较了补偿值变化、详见下表
    但结果并不是积极的。

    我可能想在下一次采样中增加电感值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    让我与团队核实一下。

    我的本能是增加 L -> 0.2uH。 我知道您无法使用返修台、但这可能是解决方案。 我认为您还需要更低的开关频率才能在更高的输入电压下工作。 @VIN = 28V、您需要 Fsw <~439KHz。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    你可以发送 scheamtic 吗? 我很好奇 Isense 电路的设置方式。 该器件的工程师建议使用 2m Ω 来设置电流限制。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    您说得对、我应该介绍一下 Vin 最大临界情况。
    我也会考虑这种变化。

    请在下面的原理图之前和之后找到我
    除了下面的 470uF Cout 外、FPGA 输入附近还有更多 MLCC。

    之前:
    电感器 P/N:IHLP5050FDERR10M01
    分流电阻器 P/N:CSRL3-0R002F8
    COUT 盖 P/N: T598D477M2R5ATE009

    更改为 Fsw=560kHz 后:
    我还将分流电阻更改为 5W 部分。
    e2e.ti.com/.../Revised-VCCINT-sch.pdf

    谢谢、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您发送原理图。

    电流检测电容器 (C62) 看起来非常大。 通常情况下、我看到的是几十 pF、但设计中显示的是 100nF。

    它在应用中用作低通滤波器。 主要是客户调整 RC 使其等于分流电阻器的 L/R。

    如果使用此解决方案解决问题、请告诉我。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    很抱歉晚才回复。 最后、我有一些时间再回到这个案例。
    电容器 C62 低通滤波器用于电流检测芯片“INA226",“,因此、因此它远离“LM25143",“,不、不会影响电路。

    在 IC 触发保护之前、我已经在最小/最大直流负载下探测了 SW 波形
    这使我们感兴趣、可以得出 SW 占空比达到计算得出的最大值

    条件:
    Vin = 12V
    VOUT = 0.88V
    Fsw = 560kHz (1.78us)

    因此最大占空比= 1.78us *(0.88/12)= 130ns
    但在 SW 探测的下方、找到的占空比约为 140ns
    这些给出了哪些提示、我应该更改哪个器件?

    最低直流负载下的 SW

    触发保护之前处于最大直流负载时的 SW

    谢谢、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P.S.最小直流负载意味着消耗 1A 电流
    最大直流负载意味着消耗~22.5A 电流、这远离设计目标

    P.S.我的设置并不完美、即通过焊接连接到直流负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    电容器仍会影响电路。 请让他们检查电路是否将其移除、或将其更改为 10pF。

    很抱歉您的回复时间太晚了。 最后、我有一些时间再回到这个案例。
    电容 C62 低通滤波器用于电流检测芯片“INA226",“,因此、因此它远离“LM25143",“,不、不会影响电路。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我只需将其更改为 C62 至 10pF、但电路仍会在低于设计目标的情况下关断。

    VIN = 16V、关断前的 Iout = 9.8A

    谢谢、
    Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    您是否有任何方法来测量电感器电流? 您能分享一下吗? 我想知道器件在关断时推了多少电流。

    谢谢、
    Andrew