主题: INA226 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我正在使用 LM25143 将 12~24V 转换为 0.88V、Iout 60A、以便为 Xilinx SoC 供电。
但现在我看到 触发了断续模式电流限制 (RES)、在运行时 Vout 停止~10ms
我将测试板连接到直流负载、看到此症状受 Vin 电平影响、Vin 越高更容易触发。
有什么可以优化设计的吗?
谢谢、
Alex
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我正在使用 LM25143 将 12~24V 转换为 0.88V、Iout 60A、以便为 Xilinx SoC 供电。
但现在我看到 触发了断续模式电流限制 (RES)、在运行时 Vout 停止~10ms
我将测试板连接到直流负载、看到此症状受 Vin 电平影响、Vin 越高更容易触发。
有什么可以优化设计的吗?
谢谢、
Alex
您好、Andrew、
由于设备限制、我只能更改电路板上的 Cap 和 RES 值。
在我的第一次尝试中、我将 fsw 调谐到 560kHz 并更改为压缩电路为相应值(附件表中的详细值)
插接至直流负载后、我可以看到在触发海马之前消耗更多电流的改进。
有什么想法我应该改变哪一部分?
谢谢。
您好、Andrew、
您说得对、我应该介绍一下 Vin 最大临界情况。
我也会考虑这种变化。
请在下面的原理图之前和之后找到我
除了下面的 470uF Cout 外、FPGA 输入附近还有更多 MLCC。
之前:
电感器 P/N:IHLP5050FDERR10M01
分流电阻器 P/N:CSRL3-0R002F8
COUT 盖 P/N: T598D477M2R5ATE009 
更改为 Fsw=560kHz 后:
我还将分流电阻更改为 5W 部分。
e2e.ti.com/.../Revised-VCCINT-sch.pdf
谢谢、
Alex
您好、Andrew、
很抱歉晚才回复。 最后、我有一些时间再回到这个案例。
电容器 C62 低通滤波器用于电流检测芯片“INA226",“,因此、因此它远离“LM25143",“,不、不会影响电路。
在 IC 触发保护之前、我已经在最小/最大直流负载下探测了 SW 波形
这使我们感兴趣、可以得出 SW 占空比达到计算得出的最大值
条件:
Vin = 12V
VOUT = 0.88V
Fsw = 560kHz (1.78us)
因此最大占空比= 1.78us *(0.88/12)= 130ns
但在 SW 探测的下方、找到的占空比约为 140ns
这些给出了哪些提示、我应该更改哪个器件?
最低直流负载下的 SW 
触发保护之前处于最大直流负载时的 SW 
谢谢、
Alex