主题中讨论的其他器件:INA326、
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我们的终端客户将 3 线 RTD 配置与 REF200AU/2K5 配合使用。 他们对导线电阻的影响有疑问。
在其设置中、它们测量的是补偿引线与一条 RTD 信号引线之间大约 0.9 欧姆(在连接到 ADC 或信号调节器的典型 3 线设置中、引脚 2 和引脚 3 之间实际上就是如此)。
根据他们的理解、这个 0.9 欧姆的差值可能会导致“噪声“消除不太准确、从而可能导致实际温度读数低于或高于标称值。
请提供以下建议:
- 对于 REF200AU/2K5、为确保精确的温度测量、3 线 RTD 配置中引线电阻的可接受容差或匹配要求是什么?
- 具体来说、使用 REF200AU/2K5 时、所述的 0.9 欧姆失配是否会显著影响温度读数的精度?
- REF200AU/2K5 的特性或随附电路中是否有任何建议的校准步骤或补偿技术可减轻此类电阻不平衡的影响?
- 这种电阻不平衡水平是否会导致器件或测量系统出现任何其他问题?
客户的初始问题是:“在理想情况下、引脚 2 和引脚 3 短接且接近 0 欧姆、但我们的测试团队的测量值为 0.9 欧姆。 您能否检查引脚 2 和 3 之间是否存在 0.9 欧姆电阻、这是否会导致任何问题?“
非常感谢您就此提供的任何指导或文档。
谢谢