This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF200:有关使用 REF200AU/2K5 进行 3 线 RTD 检测的问题

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: INA326, REF200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521839/ref200-question-regarding-3-wire-rtd-sensing-with-ref200au-2k5

器件型号:REF200
主题中讨论的其他器件:INA326

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们的终端客户将 3 线 RTD 配置与 REF200AU/2K5 配合使用。 他们对导线电阻的影响有疑问。

在其设置中、它们测量的是补偿引线与一条 RTD 信号引线之间大约 0.9 欧姆(在连接到 ADC 或信号调节器的典型 3 线设置中、引脚 2 和引脚 3 之间实际上就是如此)。

根据他们的理解、这个 0.9 欧姆的差值可能会导致“噪声“消除不太准确、从而可能导致实际温度读数低于或高于标称值。

请提供以下建议:

  1. 对于 REF200AU/2K5、为确保精确的温度测量、3 线 RTD 配置中引线电阻的可接受容差或匹配要求是什么?
  2. 具体来说、使用 REF200AU/2K5 时、所述的 0.9 欧姆失配是否会显著影响温度读数的精度?
  3. REF200AU/2K5 的特性或随附电路中是否有任何建议的校准步骤或补偿技术可减轻此类电阻不平衡的影响?
  4. 这种电阻不平衡水平是否会导致器件或测量系统出现任何其他问题?

客户的初始问题是:“在理想情况下、引脚 2 和引脚 3 短接且接近 0 欧姆、但我们的测试团队的测量值为 0.9 欧姆。 您能否检查引脚 2 和 3 之间是否存在 0.9 欧姆电阻、这是否会导致任何问题?“

非常感谢您就此提供的任何指导或文档。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hatzrill:

    感谢您的提问!

    您能提供客户设计的原理图来帮助我更好地了解他们的系统是什么样子吗?

    客户实现是否与下面的原理图类似、但使用不同的引线电阻值、此处标记为 1mV(10 Ω)? 如果没有、您能否帮助说明测量 0.9 Ω 差值的位置?

    通常、运算放大器的两个输入之间的电压差(在本例中为 INA326)将导致不同的 Vout 值、这可以通过软件进行校准。

    请在此处查找 3 线 RTD 设计指南: https://www.ti.com/lit/ug/tidu969/tidu969.pdf

    如需进一步支持、您能否提供客户原理图、帮助阐明客户在哪些方面看到了这种电阻差异?

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    很抱歉晚才回复。

    您可以参考我们原理图的以下内容。  

    在本例中、我们从引脚 2 和引脚 3 测量到 0.9 Ω

    此致

    Hatzrill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hatzrill:

    感谢您的更新!

    0.9 Ω 的差值确实可能会导致测量输出电压出现偏移、但这种影响应该很小。 此外、可以调整系统软件以将这一点考虑在内。

    如需进一步支持、您能否提供有关客户 RTD 的一些特性? 在最低/最高温度下测得的电阻是多少、您能否请在网络 RTD_P1 和 RTD_P2 之后提供缺失的原理图部分?

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    根据客户的反馈、U80 处的损坏与最高和最低温度电阻无关、因为参考原理图、RTD 传感器未在客户工具处连接到 J60。

    此致

    Hatzrill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hatzrill、

    您能描述一下 REF200 造成的损坏吗? 此外、您共享的原理图中不包含 J60、您能不能包含原理图的这一部分?

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jackson、

    REF200AU/2K5 器件故障是观察到引脚 2 和 3 之间存在 0.9 Ω 的电阻。  工具上电时 RTD 传感器未连接到 J60、U80 损坏。

    有关 J60 位置的原理图、请参阅以下内容。  

       

    此致

    Hatzrill  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hatzrill、

    由于 REF200 的引脚 3 未连接、因此我不理解 REF200 在引脚 2 和 3 之间连接电阻的重要性。 这是什么意思?

    REF200 中的拉电流损坏后是否看到了变化? 此外、您能否描述、提供照片或提供示波器捕获以显示 REF200 是如何损坏的?

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jackson、

    我们加载引脚 1 和 2 之间的电阻、而不是引脚 2 和 3 之间的电阻(引脚 2 和 3 为 GND)。
    参考 最终客户的 回复:
    测量引脚 2 和 3 短接并接近 0 欧姆、但根据 Plexus 测试工程师的 测量、结果为 0.9 欧姆。

    此致

    Hatzrill  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hatzrill、

    似乎测量引脚 2 和 3 与 REF200 上的引脚 2 和 3 不同。 但是、我在您提供的原理图中看不到测量引脚 2 和 3。 我看到了“RTD_P1"和“和“RTD_P2",“,我、我可以假设这两个引脚是测量引脚的引脚 1 和引脚 2、但您没有提到引脚 1 是个问题、因此我假设这不是我们需要在这里查看的内容。 此外、您尚未提供有关在 REF200 上看到何种损坏的更多信息。

    客户实现方案是否与下面的原理图类似、但具有不同的引线电阻值、此处标记为 1mV(10 Ω)? 如果没有、您能否帮助说明测量 0.9 Ω 差值的位置?
     [/报价]

    如果您希望获得更多帮助、请提供如上所示清晰标记的原理图或方框图、并在测量引脚 1、2 和 3 旁边清晰标记 0.9Ω 测量值。  

    [报价 userid=“62776" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521839/ref200-question-regarding-3-wire-rtd-sensing-with-ref200au-2k5/5905137

    0.9 Ω 的差值确实可能会导致测量输出电压出现偏移、但这种影响应该很小。 此外、可以调整系统软件以将这一点考虑在内。

    如需进一步支持、您能否提供有关客户 RTD 的一些特性? 在最低/最高温度下测得的电阻是多少、您能否请在网络 RTD_P1 和 RTD_P2 之后提供缺失的原理图部分?

    [/报价]

    您是否还能回答 Andrew 提出的上述问题? 为什么无法在系统软件中考虑 0.9Ω、您能否提供有关客户 RTD 的更多详细信息、包括缺失的原理图部分?

    总之、如需进一步协助、请提供以下所有项目:

    1.原理图或方框图,其中 0.9Ω 测量引脚 REF200 和测量引脚 1、2 和 3 做了清晰标记。

    2.详细描述、照片或示波器捕获,概述了您之前提到的 REF200 的损坏和/或行为变化。  

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jackson、

    工具打开时、RTD 传感器未连接到 J60 连接器、U80 损坏。 该陈述还表明、由于未连接负载、对 U80 的损坏不是由电阻或最高和最低温度读数造成的。
    此外、以下是 RTD_P1 和 RTD_P2 网络之后的部分缺少的原理图:  
    此致
    Hatzrill  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hatzrill:

    当您说 U80 受损时、我仍不确定您的意思。 我之前的理解是、U80 的引脚 2-3 之间测量了一个 0.9 Ω 的电阻、但这并不相关、因为 U80 的引脚 3 为 NC。 您能否提供有关 IC 如何发生故障的更多信息?

    如果测量到 进入比较器 (U83) 引脚 2 和 3 的电压轨之间的 0.9 Ω 差值、则可以在软件中将其考虑在内、如前所述。

    的确、0.9 Ω 的差值可能会导致测量输出电压出现失调电压、但这种影响应该很小。 此外、可以调整系统软件以将其考虑在内。

    如需进一步支持、请明确定义您看到的损坏 及其发现位置。 另外、请明确定义测试的系统设置。

    此致、

    Andrew Li