主题: BQ76942 中讨论的其他器件
工具/软件:
我们使用 TIDA-010247 来实现设计 6 充电 和 6 个放电 FET 总栅极电容 51.6nF 但在实施参考设计之后会出现这种情况 适用于 BQ76952、BQ76942 电池监测器的多个 FET(修订版 A) (sluaa09a)、 的开通时间 DSG 栅极、以 PACK+为基准 对于我们的应用来说不够快 (~250us) 。
ON 将 CP1 电容增加至 4.4 μ F 、这是最大建议值的两倍、我们观察到 提高 25% 延迟 (~220us) 。

当前的问题:
- 长期使用此解决方案时、我们可能会遇到哪些潜在故障模式?
- 除了多 FET PDF 中提到的优化外、是否有任何其他优化可用于缩短开通时间?