This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:使用大于 2.2uF 的 CP1 电容器的影响

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010247, BQ76952, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549083/bq76952-effects-of-using-cp1-capacitor-greater-than-2-2uf

器件型号:BQ76952
主题: BQ76942 中讨论的其他器件

工具/软件:

  我们使用 TIDA-010247 来实现设计 6 充电 6 个放电 FET  总栅极电容  51.6nF  但在实施参考设计之后会出现这种情况  适用于 BQ76952、BQ76942 电池监测器的多个 FET(修订版 A) (sluaa09a)、  的开通时间 DSG 栅极、以 PACK+为基准 对于我们的应用来说不够快 (~250us)

  

ON 将 CP1 电容增加至   4.4 μ F 、这是最大建议值的两倍、我们观察到 提高 25% 延迟 (~220us)

当前的问题:

  • 长期使用此解决方案时、我们可能会遇到哪些潜在故障模式?
  • 除了多 FET PDF 中提到的优化外、是否有任何其他优化可用于缩短开通时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是对的、我们不建议超过 2.2 μ F。 我必须咨询我的团队、并回复您、说明由于增大此电容可能发生的确切故障、或者是否仅建议实现理想的器件运行。

    我认为除了应用手册中提到的方法外、还有任何方法可以缩短开通时间。 让我再次与团队讨论、并就此与您联系。

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohan、您 是否与您的团队讨论过?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对延迟的回复表示歉意。 将对此了解更多的团队成员目前已离职。 我将在本周晚些时候再回来。

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在与我的团队交谈后、我收集了以下信息:

    只要您对这个大电容进行了良好的测试、使用这个电容就不是问题。 CP1 电容器较大的主要问题是、电荷泵电压在首次导通(通常在首次为器件供电时)时需要更长的时间才能上升到满值。

    您可能会在示波器上查看 CP1 上升到全电压所需的时间以及打开 FET 的时间、并确保在 FET 导通之前它已足够上电。 如果电压仍在上升、并且您已将 FET 导通至较大的 DSG 负载、则 FET 的 Vgs 很强、因此可能会过热。 检查该情况、只要该电压没有上升、就可以安全使用。

    此致、

    Rohin Nair